This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057C:将电池电势降连接到电池端子电容上

Guru**** 2586085 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2057C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654351/bq2057c-on-connecting-battery-potential-drops-to-battery-terminal-potenial

器件型号:BQ2057C

主席先生,

我尝试使用 TI Bq2057C IC 制作一个简单的锂离子充电器。 但是、在将其连接到电池时、其电势会下降到电池开路端子电势。 但是、当我未连接电池的正极端子并监测充电器上的端子电势时、它显示的电压大约为3.89V 至4.068V。 请帮我解决这个问题。 在这篇文章中、我附加了电路设计。

   

Rsens (R2)= 0.100/ Icharge (来自 slu056a.pdf)、因此对于我来说、Icharge = 2.0A、因此 Rsens = 0.05ohm

我选择制造器件型号的 NTC 作为 NTCLG100E2

其中 T = 0摄氏度且 R = 32.554K、T = 45 摄氏度且 R = 5.330K

根据公式 Rt1 = 10.5K 和 RT2 = 32.5K、如 TI.com 上的 bq2057c.pdf 所述

对于 ME、Rcomp1 = 100欧姆、Rcomp2 = 115K、计算公式为:bq2057c.pdf、来自 TI.com

请告诉我。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    在测试过程中、电池电压是否以较低的电压启动并增加到4.068V、然后停止增加、您是否看到电流调节?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    测试期间、电池电压为3.617V、充电端子的开路电势为4.018V。 当我对其进行充电时、充电器的端子电压保持在3.617V 并且没有改变。 同时 LED 亮起、热敏电阻的电势为2.124V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    立即尝试断开 AutoComp 电路-在二极管 D1之后将引脚8 (COMP)连接到 VCC。 拆下 R3和 R4。