This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:有关负载电流的噪声/纹波数据和曲线问题

Guru**** 2451450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667587/tps61021a-data-on-noise-ripple-with-respect-to-load-current-and-curve-questions

器件型号:TPS61021A

您好!

是否有关于负载电流噪声/纹波的数据?

是否有曲线显示 Vout 正在从调节过渡到提供 Vin 作为 Vout、反之亦然?

此致、
David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纹波不会直接影响负载电流。 实际上、在重负载下、当它在 PWM 模式下工作时 、纹波与输出电容成一比、在重负载下甚至可以低至10-20mV。  但是、如果负载电流很小、这使得 TPS61021处于 PFM 模式、那么无论输出电容如何、输出纹波 都大约为30-40mV。

    请不要说以下句子是什么意思?

    是否有曲线显示 Vout 正在从调节过渡到提供 Vin 作为 Vout、反之亦然?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了阐明有关“Vout 正在从调节过渡到以 Vout 形式提供 Vin”的句子,我的理解是,当 Vin>Vout 时,升压转换器从提供升压输出切换到从 Vin 传递到电源 Vout。 (例如,一节电池的完全充电电压高于指定的输出电压)我们想了解在两个方向上在这两种工作模式之间转换时,Vout 中可能存在什么不稳定性。 该图不在数据表中。

     此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将在今天内对其进行测试并向您展示波形!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      当 TPS61021从升压模式切换到直通模式、或从直通模式切换到升压模式时、波形会平稳变化。  请检查所附的波形。