This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78M:稳压的最小负载

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655721/ua78m-minimum-load-for-regulation

器件型号:UA78M
主题中讨论的其他器件:LM317

您好!

UA78M33器件是否需要最小负载电流 来保持 稳压? 数据表中没有提到这一点、但我正在考虑 LM317等需要10mA 电流的器件。 UA78M33的情况是相同的、或者它通过0A 进行调节。 此问题来自我们的客户之一。

非常感谢

Faizul Bacchus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Faizul、

    数据表应始终显示稳压是否需要最小负载。 在这种情况下、正如您指出的那样、没有规定要求;然而、电气特性表中使用的最小负载为5mA。 因此、达到电气特性规格的最小负载为5mA。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢您在电气特性表中指出5mA 电流、我没有这么做。 我理解这意味着什么、但我认为客户更担心如果未加载输出会发生什么情况。 我们是否知道它是否会变得不稳定。 它们在输出端具有3个0.1uF 陶瓷电容器。

    谢谢、
    Faizul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Faizul、

    稳定性涉及多种应用特定条件、例如电路板布局、电容器和特定瞬态事件。 确定 LDO 在客户应用中是否稳定的最佳方法是为应用强制施加最坏情况下的瞬态并观察瞬态响应。 遗憾的是、由于该特定器件于1976年发布、我们没有用于仿真的 EVM 或设计数据库来帮助客户进行此类测试。 正如您在原始帖子中所述、数据表中没有提到最小负载条件。

    非常尊重、
    Ryan