This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:连接到电池。

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665562/bq76pl455evm-connection-to-the-battery

器件型号:BQ76PL455EVM

我正在尝试找出此电路板与电池之间的正确接线图。  

有多个 BAT0和 BAT0S 以及多个 BAT16。 用户指南规定在电池的底部和顶部连接它们、但我不确定我是否理解正确。   您能给我提供接线图吗?  

我需要知道电池0和电池16的电缆以及所有其他电缆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还在尝试弄清楚如何将该板连接到电池。 在用户指南的第16页、表8显示 BAT0连接到电芯1的负极端子、BAT16连接到电芯16的正极端子。 但是、在第12页的第5.2.1节中、有一条注释似乎表明 BAT0应该连接到堆栈的顶部、而 BAT16应该连接到底部、所以我感到困惑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Molly、

    BAT0是"电源"连接、而 BAT0S 是负极端子的"感应"连接。 这有助于减少流经感测线路的 I*R 压降并提供更精确的电压测量。 最后、它们都连接到您的电池模块的负极端子。

    BAT16和任何 PWR 连接也是如此、只不过它们连接到最高电芯的正极端子。 它们将电流分配到多根导线上,从而减少 I*R 压降。

    我认为第12页是指"堆叠"多个模块。 例如、如果您有32S 电池组、则需要两个 pl455模块。 "上部"模块监测单元格17-32在"下部"模块顶部以电气方式浮动。 在这种情况下、"下部"模块的顶部也将与上部模块的"GND"处于同一电位。