This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2300:可与 BQ2050H 搭配使用的 BQ 20862EVSW

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2050H, EV2400, BQ78Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654195/ev2300-availability-of-bq-20862evsw-to-use-with-bq2050h

器件型号:EV2300

我们所支持的产品使用电池电量监测计 BQ2050H、我们一直使用 EV200编程器、现在需要移至 EV2300、我们被告知可以使用软件包 bq20862EVSW 执行此操作、而 TI 支持部门说的软件包 bq20862EVSW 已不再使用 可用。

是否有人知道我可以在哪里获得 bq20862EVSW 评估软件和手册、以便了解如何使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    如您所述、此版本的 EVSW 已从网站上删除。 我正在进行内部调查、并将在星期一更新此主题。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否幸运地找到软件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    您是否正在寻找 EVSW 的版本? 对于符合 SBS 1.1标准的监测计、可使用其他版本的 EVSW 在高级模式下发送命令。 我将于明天更新此主题、其中包含有关 bq2050H 和 bq20862EVSW 的更多信息。

    如果您希望直接使用 EV2300或 EV2400进行开发、可以使用此处提供的 EV2300客户开发套件:

    e2e.ti.com/.../EV2300-Customer-Kit.zip

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    请下载 www.ti.com/.../sluc367 、并使用列表中具有 HDQ 的器件通过 HDQ Pro 屏幕进行通信。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    如果上述回答帮助解决了您的问题、请单击下面的"此解决了我的问题"按钮、以提高此回复对于可能有相同问题的其他人的查找能力。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan

    我下载了该软件、但无法了解如何将 EV2300与 BQ2050H 搭配使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    请选择支持 HDQ 的替代器件、例如 bq78z100、并使用 PRO HDQ 屏幕。 如果仍有错误、请发布问题的屏幕截图。

    请忽略所有其他窗口。

    此致、
    Bryan Kahler