This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24401:BQ24401:充电参数

Guru**** 2606605 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24401, BQ2002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666421/bq24401-bq24401-charge-parameters

器件型号:BQ24401
Thread 中讨论的其他器件: BQ2002

大家好、

我一直在查看 BQ24401、有几个问题:

  1. 该器件可为镍氢电池供电的最大充电电流是多少?
  2. 电池充满电时、器件的静态电流消耗是多少?
  3. 此器件可支持的最大电池节数是多少?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24401是一款充电器控制器。 数据表中的典型应用支持1A 电流。 它是非同步开关转换器、我认为1A 是一个很好的范围。
    bq24401是一款传统器件、没有静态电流数据。
    bq24401是一款充电器控制器、此控制器具有电阻分压器来感测输出电压。 因此、我想说它可以支持您需要的任何电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang5577、

    根据这些信息、bq24401似乎不是我们想要使用的器件。 您是否有针对单节镍氢电池的电池充电器的建议? 这是一个非常简单的应用、但 Iq 是一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24401早已发布。 IQ 参数可能不可用。 此应用程序尝试满足哪种类型的 Iq (在什么条件下输入或输出)和值? 我认为线性充电器 bq2002的输入源静态电流可能更低、因为它没有栅极驱动损耗。