This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24617:系统、充电电流、锂离子/锂聚合物?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655450/bq24617-system-charge-current-li-ion-li-polymer

器件型号:BQ24617

您好!

我对此芯片有3个问题

1。

在数据表中、该芯片可为电池充电、最大电流为10A。我认为该电流来自适配器。 但是、正如我在第 7页的数据表中看到的、它说:

根据测试条件、适配器电源电流通常为1mA 至25mA。

参考数据表第26页、我看到右侧的"系统"。 "系统"到底是什么?

3.一些类似这一个的数据表(BQ24617)确保了这款芯片能够与锂聚合物电池和锂离子电池配合使用。 还有一个 IC 说、它们只能使用  

锂离子电池。

那么、IC 是否支持锂聚合物电池真的很重要吗? 或者,如果数据表显示充电器可以支持锂离子电池,是否可以?

当您单击您看到的链接时、锂离子和锂聚合物将显示在一个菜单选项中。

www.ti.com/.../products.html 降压;开关模式降压-升压和 p1341=I2C

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于1、电源电流意味着电流进入 IC 引脚(VCC、ACP、ACN)、这并不意味着充电电流。 充电电流将由适配器提供。

    关于2、系统意味着您可以将系统负载连接到此节点。  bq2461x 具有动态电源管理(DPM)功能、可在达到输入功率限制时降低电池充电电流、从而避免在同时为系统和电池充电器提供电流时交流适配器过载。

    关于3、锂离子和锂聚合物电池通常具有相同的充电曲线、因此只要充电曲线与电池匹配、您就可以使用充电器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于2:您能更详细地了解一下吗?

    直流充电电流来自适配器。 当我想为电池充电时、此电流将流经 Q1 (ACFET)、第二个 P 通道 FET、RAC 电阻器、最后从 Q4 FET 流向电池连接到的 PACK+引脚。
    我认为这是正确的、对吧? (请参阅图19、第26页)

    现在、我看到电池电量已满。 充电电流必须降低。 这是由动态功率管理器完成的。 动态电源管理是指 Q4和 Q5 FET。 如果必须降低进入电池的充电电流、则 Q4和 Q5将通过芯片的 HIDRV 和 LODRV 引脚以高频率关闭和打开。 在这种情况下、充电电流越来越低、系统电流越来越高。 系统电流随后可以流入我的负载、而不会影响电池、因为 BATFET 处于离线状态。

    要清楚一点:充电时、我可以选择持续运行负载、电池在使用中或在充电中没有关系、对吧?
    负载可以是我的电机、一个简单的电阻器或其他东西...?

    我的想法是否正确?

    感谢您的帮助、让我明白这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    参考图19、Q1和 Q2是 ACFET 和反向电流阻断 FET。 Q4和 Q5是高侧和低侧开关 FET。 Q3是电池到系统负载 BAT PMOS 功率 FET、用于将系统与电池隔离、以防止电流从系统流向电池、同时允许从电池到系统的低阻抗路径。
    电池充电曲线不是由动态电源管理完成的。 当电池充满并进入 CV 模式时,电流将逐渐下降。 它通过内部调节来完成。 动态电源管理基本上是通过这个部分中 Q3的控制来完成的。 动态电源管理用于为系统负载供电。 基本上、当 Padapter < Pbattery_charge + Psystem 时、IC 将减小充电电流、以便系统负载具有更高的优先级。
    是的、无论电池是在使用中还是由图19中的系统连接节点充电、您都可以运行负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "动力电源管理 基本上是通过本部分中的 Q3控制来完成的"。

    正如您所说的、动态电源管理用于为系统负载供电。 电池充满时、芯片将降低充电电流。

    根据第14页上的信息、数据表显示:

    "bq2461x 具有动态电源管理功能、可在达到输入功率限制时降低电池充电电流、从而避免在为系统和电池充电器同时供电时使交流适配器过载"。

    这意味着:如果我想用充电电流为电池充电、并且我想用系统电流同时运行我的负载、那么这两个电流对适配器来说可能非常大:存在适配器可以提供的最大电流。 现在、这里是 DPM:

    假设适配器的总电流为恒定电流。 我们已编程电流阈值、在充电期间不能超过该阈值(电流始终相同)(Itotal=const=Icharge + Isys)

    现在、IC 正在检测到系统负载希望具有更大的电流。 因此、理论上总电流也越来越高(<Icharge+Isys). ) 然后、超出总电流阈值。

    因此、必须降低充电电流以确保 Itotal 始终相同。

    这种解释是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "正如您说过的、动态电源管理是用于为系统负载供电。 电池充满时、芯片将降低充电电流。"

    我的观点 是、即使电池电量未满、充电器也会降低充电电流。  

    您的其余理解是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、好的。 因此、这意味着:如果系统负载需要更大的电流并且电池仍在充电、电池将获得更小的电流、因为系统负载具有优先级->因此系统负载将获得更大的电流。

    好的、我看到了。 但是、当我只想为电池充电、而我不想在充电期间向系统负载提供电流时、DPM 对我来说不是唯一的、因为我将阻止电流流向系统负载。
    参阅第26页的图19、我要在 C8和 C9之间放置一个二极管。 该二极管只能让电流从右向左流动。 这是否足以防止电流从适配器流向系统?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您没有系统、则无需连接系统。 您只需忽略系统箭头即可。 建议不要在 C8和 C9之间添加二极管、因为效率可能会受到影响。