This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26600-02EVM:关断功能

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655791/tps26600-02evm-shut-down-function

器件型号:TPS26600-02EVM
主题中讨论的其他器件:TPS2660

您好!

我打算使用 TPS26600替换过压保护 IC 和复位 IC、如下图所示:

作为我的应用中的测试要求之一、TPS26600的输出必须与电池短路。 在这种情况下、5V 输出电压将降至锂离子电池电压(4.3V 或更低)。 在这种情况下、我希望 TPS26600关闭

我是否可以知道该器件是否具有某种复位功能、或在满足特定电压阈值时关断?

如果是、请告知如何执行此操作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是通过正确编程电流限制阈值、当5V 输出短接至4.3V 锂离子电池时、TPS2660可关断。

    当5V 短接至4.3V 时、TPS2660的输入和输出将有0.7V 的压降。 TPS2660具有150m Ω 的 Rdson、并且流过的电流为4.67A。
    快速跳变比较器将在对4.3V 电池短路期间关闭 IC。

    将限流电阻器编程为1A 或更低将使快速跳变设置为1.8A。 对于1A 电流限制、请将 ILIM 电阻器选择为12K Ω。
    在断路器和闭锁模式下使用 TPS2660、当5V 与4.3V 电池短路时、将关闭电子保险丝。

    此致、
    Kari。