This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM340-MIL:引脚配置

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655926/lm340-mil-pin-configuration

器件型号:LM340-MIL

我正在寻找有关 TO3封装引脚布局的一些说明。  根据数据表、引脚1为输入、引脚2为接地、引脚3为输出、外壳为接地或输出。  此外、在引脚配置和功能部分的数据表中、TO3图显示了作为引脚的输出和输入以及接地情况。  输入和输出似乎是引脚、TO3封装的外壳是接地。  实际配置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    请参阅第3页第5节中的 TO3图。   这是正确的配置。  TO3封装上只有2个引脚、且主体为接地。

    第3页的表格针对3引脚塑料封装。  数据表中没有两个引脚金属 CAN 的表格、这是一个错误。   这将在下一版数据表中进行更正。   

    感谢您将此事提请我们注意。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、否则请将其确认为已解决。

    基尔比