This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002-Q1:进入 PFM 模式

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46002-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655794/lm46002-q1-enter-pfm-mode

器件型号:LM46002-Q1

我们的客户考虑将 LM46002-Q1用于以下反相电路。

VIN:5V 或10V

输出电压:-17V

输出电流:200mA

Fsync:460kHz-480kHz

但它们不喜欢该器件的 PFM 模式。

因此、它们考虑在负载上添加虚拟电阻器以防止进入 PFM 模式。

您是否有用于进入 PFM 模式的电流公式?

他们希望知道方程或电流值来决定虚拟电阻 器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库拉

    我没有这方面的公式。 PFM 图表(数据表第37页的底部)看起来、即使在正常200mA 运行时、您也可能接近 PFM。

    我建议考虑 LMR23630。 它具有良好的性能并包含 FPWM 引脚。

    Sam