This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻找最佳 LED 驱动器

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655865/looking-for-an-optimum-led-driver

您好、先生、

我正在寻找最佳的 LED 驱动器、遵循我的设计要求:

输入:直流36-100V

输出:300瓦。 它可以是30V@10A;或48v@6.25A、5 个通道为30V/2A; 5个通道为48V/1.25A。

我 在 www.ti.com 上找不到解决方案、 您能向我推荐合适的解决方案吗? 非常感谢!

此致、

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jenny、

    我将您关于此问题的另一个主题转发给了正确的人、因此我要将此主题标记为 LED 人员已解决。

    谢谢、

    克林特