This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3406HV:SNVA407B

Guru**** 2615015 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3406HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655501/lm3406hv-snva407b

器件型号:LM3406HV

尊敬的 TI 支持:

我正在测试具有2线调光功能的 AN-1993 LM3406HV 评估板(SNVA407B)、它似乎不能作为恒定电流工作。 电流随 LED 数量(负载)变化、输出电压似乎稳定、这对我来说是不清楚的。 如果需要、我可以通过示波器提供一些屏幕截图。

BR

Marcin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcin、您好!

    这是否与 EVM 一样但未进行任何修改? 示波器快照会有所帮助、但我也想知道您的工作条件是什么。 您使用的输入电压是多少? 您使用的 LED 的 VF 是多少、不同配置(输出电压范围)有多少?

    谢谢、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、
    我在该测试中使用了1k 欧姆负载电阻器。 现在、我使用1欧姆进行了检查、它正在工作。 通常情况下、InGaN 二极管的导通电阻为0.4欧姆、因此我习惯使用大负载电阻器。 我可以将哪个最大负载电阻器用于测试?
    谢谢
    Marcin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcin、您好!

    电阻器的行为与 LED 完全不同,RD 为0.4欧姆的 LED 与0.4欧姆电阻器完全不同,其 VF 永远不会是 ILED*Rd

    话虽如此、您仍然可以使用电阻器进行测试、但您希望将输出电压设置为接近 LED 电压的值。 例如、如果您尝试在负载电流为1A 时仿真单个3.5V LED、则应使用3.5欧姆电阻器。 如果它是两个1A 的串联 LED、您将使用一个7欧姆电阻器。 您可以看到、这将需要高功率电阻器。 最大值取决于输入电压,因为 ILED*R 需要低于 VIN。 这就是为什么1k 不起作用、它将使器件进入最大占空比、输出电压将悬停在输入电压附近、您永远不会达到最大电流。

    此致、

    克林特