This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:浪涌电流限制、如应用报告 SNVA742中所述

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM2588, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655950/lm3478-inrush-current-limiting-like-described-in-application-report-snva742

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: LM2588LM5060

尊敬的 Sirs:

在设计的启动阶段、我们使用 LM3478来提供稳定的24V 电源。

当我们开始分析 LM3478的行为时、我们对启动电流感到震惊

它在该相位之后下降至某些 mA。

24V 电压下的浪涌电流接近4A、这使得使用廉价外部电源成为一个问题。

现在我的问题是:是否可以按照 LM2588应用报告 SNVA742中的说明添加外部软启动电路

(从第二个电感器到补偿输入的晶体管)。

就我所见、WEBENCH 设计器中也不可能定义和仿真这样的电路-这是真的吗?

此致、

Bernhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可以向 LM3478添加外部软启动功能。 但是、这在 WEBENCH 中不可用。

    升压转换器中有两种不同类型的浪涌电流。
    1.初始开启
    -输出电容为0V。 施加输入电压时、输出电容将充电至 VIN-Vdiode。 该电流本身不受控制。
    -添加和外部软启动电路对该浪涌电流没有帮助。 要解决此问题、需要热插拔(LM5060)等方法。
    2.开关浪涌
    -从 VIN 到 VOUT 对输出电容器充电。
    这可以通过外部软启动电路进行控制。

    谢谢、

    Garrett