This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:BQ34Z100-G1电池组29Ahr 限制

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655919/bq34z100-bq34z100-g1-battery-pack-29ahr-limit

器件型号:BQ34Z100

您好!

关于电池监控 器 BQ34Z100的一个问题。

对于一个项目、我们选择此芯片来管理30Ahr 镍氢电池组。

我最近看到 BQ34Z100现为 NRND、您建议 使用 BQ34Z100-G1替代它。

但在技术信息中、您写道 BQ34Z100-G1支持高达29Ahr 的电池组...

我的问题是 :BQ34Z100-G1是否可以与30Ahr 电池组一起工作? 可以在芯片配置中修改这个29Ahr 限制?

提前感谢您的快速回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    bq34z100-G1确实可以与30Ah 的电池组配合使用。 由于固件原因、29Ah 的限值是一个自设定的限值、然而、使用监测计进行调节将实现高容量。

    有关如何使用电量监测计进行扩展的更多信息和说明、请参阅此处的高电池节数和高容量应用手册 :http://www.ti.com/lit/slua760

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、
    Bryan Kahler