This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22:电源序列、PMBus 引脚、悬空输入

Guru**** 2490385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655827/tps549d22-power-sequence-pmbus-pins-floating-input

器件型号:TPS549D22

您好!

 

由于系统要求、PVDD/PVIN 先上电、然后 PMBus 上拉电源再上电。

直到 PMBus 上拉电源上电为止、PMBus 引脚输入可能会有点浮动。

通常情况下,CMOS 输入不允许悬空。 这种情况是否会导致任何问题?

 

此致、

OBA

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oba-San、您好!

    感谢您关注我们的器件。  让我检查一下这个上电顺序。  我会尽快回来。

     感谢您的理解。

    Amnat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba-San、

    TPS549D22没有激活有源下拉电路、因为应用通常需要一个外部上拉或下拉电阻。 我们对悬空的定义是在没有上拉或下拉连接到这些引脚时。 因此、在 PMBus 上拉电阻未加电的情况下、状态将与上拉电源状态相同、该电源状态应为0V。 这应该不是问题。

    谢谢你。

    Amnat