This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:充电电流容差

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655831/bq24295-tolerance-of-charge-current

器件型号:BQ24295

尊敬的 TI 成员:

您能否告诉我充电电流= 512mA 时的容差?

我的客户设置为512mA、但仅测量463mA (几乎-10%)的电流。 这是否正常?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    虽然我们没有指定该设置下的充电电流容差、但它可能与我预期的值相比略高。

    您是否知道您的客户是否处于 DPM 状态? IINDPM 还是 VINDPM? 什么是电池电压? 它是否接近 CV 工作区域?

    这可能揭示其他潜在原因。

    此致、

    Joel H