This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898CEVM-730:具有 EV2300的 BQ25898CEVM-730:"设备 ACK 错误"

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655955/bq25898cevm-730-bq25898cevm-730-with-ev2300-device-ack-error

器件型号:BQ25898CEVM-730
主题中讨论的其他器件:BQ25898

您好!

我尝试使用 EVM 和 EV2300评估 BQ25898 IC。 我按照 BQ25898EVM 用户指南的指示连接了 EV2300和 BQ25898EVM、但在 Battery Management Studio (工具)上、我看到"Device ACK Error"、但我什么也不起作用(无法读取寄存器、电压/电流值没有变化)。

我已使用5V、2A 壁式适配器为 EVM 供电、并将其连接到 J1 (VBUS 和 GND)。 我使用的是3050mAh 电池、电池电压为3.9V、已将电池连接到 J4 (BAT 和 GND)。 跳线位置如 EVM 用户指南中建议的那样、我正在使用 Battery Management Studio v1.3.54.1。

如果我做了一些错误或遗漏了一些东西、请提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的错、我没有 Battery Management Studio 的驱动程序。 它在安装驱动程序后工作正常。