This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS62110:用于反相降压/升压的 TPS62110

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS62110, TPS54160, TPS62000-HT, TPS50301-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667280/tina-spice-tps62110-tps62110-for-inverting-buck-boost

器件型号:TPS62110
主题中讨论的其他器件:Tina-TITPS54160TPS62000-HTTPS50301-HT

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我想在反相降压/升压(14V IN 和-14V OUT)应用中使用 TPS62110。 我在 TINA 仿真中遇到了问题。 然后、我看到了以下帖子:

https://e2e.ti.com/support/development_tools/webench_design_center/f/234/p/309134/1077515

当时似乎没有解决问题的办法/结论。

请提供建议。 谢谢!

此致、
韦明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    一些较旧的器件型号的内部接地对节点0短路、因此该型号不能用于反相配置(尽管这不是器件限制)。 我们将向较新的模型添加浮动 GND 节点。 我会要求您考虑使用更新的器件进行评估。

    您可以通过单击我的签名文件中的链接并在搜索框中键入"反相"来找到支持反相配置的所有模型。 希望这对我们有所帮助!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    此外、额定电压为17V 的 TPS62110无法执行+14V 至-14V 的输出转换、因为该28V 高于其额定电压17V。 您需要更高的输入电压器件、如 TPS54160。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回答。

    此外、您能否建议一种有效的方法来搜索具有"HT"高温版本的转换器产品?  

    此致、
    韦明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 在参数搜索 www.ti.com/.../products.html 中、此选项位于左侧的"rating (评级)"菜单下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    我清除了除高温之外的所有其他滤波器、然后仅显示两个产品(TPS50301-HT 和 TPS62000-HT)。 应该有更多。
    我是否错误地使用了搜索引擎?

    此致、
    韦明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有些器件似乎没有正确/完全填写此字段。 您还可以在高于额定值的菜单中按工作温度排序/搜索/筛选。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我选择了"-55至175"和"-55至210"、仅显示了四个产品。 事实上,我知道还有更多的东西。 是否有任何方法可以获得所有额定温度为175C 的产品的列表?

    此致、
    韦明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这将在参数搜索中完成。 当您按温度进行筛选时、请确保您正在搜索相应的子系列产品。

    您的应用是什么? 此站点可能包含更多信息: www.ti.com/.../overview.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    谢谢。 这会产生更多结果。

    我对井下应用感兴趣、通常需要+170C 额定值。

    此致、

    韦明