This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90240:UCD90240

Guru**** 2769955 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90240, UCD90160, UCD9090A, UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655728/ucd90240-ucd90240

器件型号:UCD90240
主题中讨论的其他器件: UCD90160UCD9090UCD9090AUCD90160A

我们有一个 UCD90240的离线设计文件(.tifsp)、我们希望将该文件重新定位到同一 UCD 系列中的不同器件。 我们如何做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数项目文件 由于内部函数 PMBus comman 协议而与不同的 UCD prodcuts 不兼容。  唯一的例外是 UCD900/UCD90160中的项目文件可分别用于 UCD9090A/UCD90160A。

    此致

    Yihe