This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:空载时听到可闻噪声

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653979/ucc28019a-audible-noise-heard-at-no-load

器件型号:UCC28019A

你(们)好

我们在空载时遇到了 UCC28019A 的噪声问题。

250件中有2件有这种症状。

连接了 PIN8栅极引脚波形。

如果我们的设计微不足道、或者器件无法正常工作或损坏、我们将进行蜂鸣?

但斯克!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是正常行为。 无负载条件下的突发速率非常高、并且必须存在一定的额外能量。 通常、在空载时、您将获得具有低重复率的极低占空比。 对于交流电的某个周期、根本不会进行切换。 由于空载时传递的能量非常小、因此不会产生音频噪声。 我想这里还会发生其他事情。
    请检查其他一些波形。
    (1)输出电压是否被调节?
    (2)输入电流看起来是什么样子?
    组件未正确焊接或电容器或 FET、二极管上的额定电压可能存在机械问题。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请在空载时放大 PWM 脉冲、如果占空比不窄、则在 VCC 和 ICOMP 引脚之间添加一个1.5Mohm 电阻器、以查看可闻噪声是否消失。 如果您仍然可以听到可闻噪声、则减小电阻、但使其大于1Mohm。  

    请注意、PWM 开/关被称为突发模式、这是正常现象、因为没有负载。

    此致、

    Bosheng Sun

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosheng:

    非常感谢添加1.5Mohm、可闻噪声消失了。

    该解决方案是否会改变我的电路特性?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电阻器会在 ICOMP 上增加一些偏移、可能会对 THD 产生一些影响。 然而、1.5Mohm 是一个大值、增加偏移非常小、在大多数情况下、您不会看到 THD 变化。

    此致、

    Bosheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bosheng、

    在  VCC 和 ICOMP 之间添加1.5M Ω 是一般做法吗?

    此外、您如何看待这种 情况、250个 PCB 中的2个有这种症状、您是否认为 IC 已损坏? 还是 只是 IC 变体、IC 本身仍然是一个很好的变体(如果添加1.5M 欧姆解决了问题)?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC 未损坏、只是 IC 变化。 我建议在 VCC 和 ICOMP 之间增加1.5M 以进行大规模生产。

    此致、

    Bosheng