This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861EVM-612:Altium Designer 原理图和 PCBLIB

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861EVM-612, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666771/tps23861evm-612-altium-designer-schematic-and-pcblib

器件型号:TPS23861EVM-612
主题中讨论的其他器件: TPS23861

晚上好。

是否可以发布 TPS23861EVM-612评估板的原理图以及可能使用的封装? 我希望在即将推出的设计中使用 TPS23861、与重新绘制相比、当我需要处理系统的许多其他部分时、这将为我节省大量工作。

非常感谢、

Richard Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard,

    感谢您使用 TI 器件设计您的系统。 我们的设计是在 Altium Designer 中完成的。 您使用哪种工具? Altium 还是 CAD? 我将 通过电子邮件向您发送。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Penny、

    我使用最新版本的 Altium Designer、因此 Altium 文件非常理想。

    非常感谢

    Richard Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Penny、如果可能、我也想获取 Altium 文件。 我们将在该演示板上工作。 我们将设计自己的板。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alikaan:

    感谢您使用 TI 器件进行设计。 我将通过您在 TI.com 上注册的电子邮件发送设计文件。 谢谢!

    此致、
    一分钱