This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60401:输出电容器 ESR 规格

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS60401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654829/tps60401-output-capacitor-esr-spec

器件型号:TPS60401

您好!

根据 TPS60401数据表和 EVM 用户指南、由于 ESR、建议仅使用陶瓷电容器。

但我找不到允许的 ESR 值。

输入/输出电容器是否有最大 ESR 值?

此致、

Nicky  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、

    任何具有适当电介质(X5R 或 X7R 或类似电介质)的陶瓷都具有足够低的 ESR。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    您能否解释一下它为何推荐低 ESR 电容器? 仅用于减少纹波或防止 IC 损坏?
    如果我使用象 Tantal 这样的高 ESR 电容器、会出现哪种症状? 它可以使 IC 死机还是多功能?

    请让我来获取您的答案。

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、

    详细讨论了输出电容器 ESR 在 D/S 中的影响 很明显、ESR 会增加输出阻抗、从而降低输出电压和效率。 该器件尚未使用非陶瓷电容器进行测试。

    此外、ESR 电容器越大、价格越贵且可靠性越低。 为什么要使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    在哪种情况下 TPS60401无法工作或使其死机?
    客户在 TPS60401的输出端使用了 Tantal 电容器、但它不起作用。
    但其他解决方案没有这种症状。

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、

    如果您遇到特定的调试问题、请发布您的原理图、BOM 和 PCB 布局以及显示问题的任何波形。 此外、请解释在这种特定情况下"不工作"的含义。

    开关网络上来自电容器、PCB 布线等的较高阻抗会导致过多的电压尖峰、从而损坏任何开关转换器。