This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:混合迟滞模式和电流模式控制

Guru**** 2594960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666483/ucc256301-hybrid-hysteretic-mode-and-current-mode-controlled

器件型号:UCC256301

我无法理解数据表中的混合迟滞模式说明。 具体取决于 AVDD 的值及其如何帮助。 此外、"添加的频率补偿如何影响"和反馈上的 VCR。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlo、

    感谢您关注 UCC256301。 混合迟滞模式控制将充电控制和直接频率控制相结合。

    输入 FB 引脚的电流在光耦合器和 RFB 之间分配。 流经 RFB 的电流会产生 FBreplica 电压。 FBreplica 电压馈入差分放大器以创建两个阈值:Vth 和 VTL。 这两个阈值围绕 VCM 对称(VCM 为~3V)。

    VCR 电容分压器查看谐振电容电压的交流分量。 当 VCR 电压大于 VTH 时、控制器会关闭高侧 MOSFET。 当 VCR 电压低于 VTL 时、控制器会关闭低侧 MOSFET。 这是 HHC 的充电控制部分。

    VCR 引脚上连接了一个电流源和一个电流阱。 拉电流和灌电流与高侧 MOSFET 导通或低侧 MOSFET 导通一起打开和关闭。 这会向 VCR 引脚添加三角波形。 是 HHC 的直接频率控制部分(它是频率补偿斜坡)。

    通过减小 VCR 分频器中的电容、频率补偿斜坡主导 VCR 波形、您可以看到与直接频率控制类似的性能。 通过增加 VCR 分压器中的电容、谐振电容器的交流分量主导 VCR 波形、您可以看到与充电控制类似的性能。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ben Lough、

    感谢您对它的讨论。 但标题上没有提到另一个问题。 在 UCC256301的给定 SIMPLIS 模型上、我是否可以在仿真中使用 POP 触发器?我应该在哪里连接扰动、以便可以看到扰动的波特图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    很抱歉耽误您的时间。要使用 POP、请将 POP 符号的输入连接到 LO (它会查找周期性操作点)。 POP 符号的输出可以保持未连接状态。 接下来、在 VOUT 和反馈电阻分压器顶部之间放置一个幅度较小的交流电源。 然后、将波特图符号与您插入的交流电源并联。 下面是 UCC25630x simplis 模型的 POP 示例。  e2e.ti.com/.../UCC25630x_5F00_SIMPLIS_5F00_for_5F00_Carlo.zip

    此致、

    本·洛夫