This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650842EVM-116:TPS650842生产日期代码与放大器;标记代码。

Guru**** 2592510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662640/tps650842evm-116-tps650842-date-code-marking-code

器件型号:TPS650842EVM-116

您好、先生、

我们的客户响应 TPS650842存在 D/C 问题、
旧产品使用 D/C1621 (标记代码791)无问题、
但是、相同的布局和原理图使用 D/C1748 (标记代码7BI)将类似于 OCP 或关断问题、
D/C1621 (标记代码791)与 D/C1748 (标记代码7BI)版本是否有任何区别?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的请求指派给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    在这两个日期之间、TPS65084 2没有变化。

    您能否提供他们看到的故障的更多详细信息、包括示波器截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    非常感谢。
    检查 RD 后、我认为这个问题来自布局。
    如果降压1开关信号过于靠近 VFB 走线、则我们可以看到 Vout 具有与噪声类似的开关信号。 超过3A Vout 的 Iout 将关闭。

    除了要跳转的断痕、如何改善此问题?筛选或任何建议?

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    客户可以尝试在 FB 网络上添加滤波器、但如果 FBVOUT1和 SW1紧密并联、则不会有任何滤波效果。 通常、我们建议在 FBVOUT1引脚附近使用100nF 电容器、并在电容器和噪声源之间使用一些小的串联电阻(~1-10 Ω)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    非常感谢。

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们已经检查了客户布局、发现软件和 FB 之间存在一些问题、情况有所改善。
    但仍 有关闭晶圆测试、您能帮我仔细检查布局文件吗?

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们的客户 今天为我发布了新版本的布局、我们将首先提供建议。

    因为有1010件产品和1700 PCB 现在需要返工、

    请帮助您再次确认布局吗?

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    请查找随附的原理图和布局检查清单、这将有助于您进行初步审查。  e2e.ti.com/.../TPS65084x-Schematic-Checklist_2C00_-Layout-Checklist_2C00_-and-ILIM-Calculator.xlsx