This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54218:用于 Ccomp 的电容器类型

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655911/tps54218-type-of-capacitor-to-be-used-for-ccomp

器件型号:TPS54218

你(们)好

我正在寻找 有关用于 Ccomp 的电容器类型的信息。

Webench 设计报告建议 Ccomp 使用 C0G/NP0类型的电容器、但数据表中未提及电容器类型。

您能不能就此提出建议、 Ccomp 电容器的容差越小、温度变化越小、或者 X7R / X5R 型电容器就足够了吗?

此致

变阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Varun:

    您可以使用 X5R 或 X7R (如果可用)。 低值电容、例如10pF、可能只在 C0G/NPO 中提供。 当然、使用它们也是可以接受的。