This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:使用 VREG5为外部逻辑/输出放电供电

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655603/tps568215-using-vreg5-to-power-external-logic-ouput-discharge

器件型号:TPS568215

您好!

我需要一个电压源来提供一些外部逻辑、以支持序列发生器和输出放电(下面的内容更多)。

我可以为此使用 VREG5吗? 我将讨论几毫安的电流值。

关于输出放电、我知道有一个内部开关、它将500R 电阻接地以对输出电压进行放电。 这种理解是否正确? 如果是、我无论如何都需要一个外部充电器、因为我要使用该器件的某些电源轨具有大量电容、我希望能够在几个十进制的毫秒内将其完全放电。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)如果 VREG5电源轨上存在放电路径、可能会从 VREG5拉取高于内部 LDO 电流限制(ILIM5)的电流、则 VREG5 LDO 会关闭、从而关闭 TPS568215的输出。
    2)放电时间由500欧姆和输出电容决定。 如果您希望更快地放电、则应使用其他方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于500R 放电开关,它仅在输出过压、输出欠压、TSD 等任何故障事件期间发生,如果 VREG5电压低于 UVLO,并且 EN 引脚电压(VEN)低于导通阈值。

    如果要使用 VREG5为输出放电电路供电、必须确保电流小于 ILIM5。 如果电流过大、可能会损坏内部 LDO、IC 将发生故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gavin 和 Vental 您好、感谢您的回答。

    偏置上拉电阻器和一些逻辑门的电流为几毫安(最大值)。

    但是、在我看来、当 EN 低于阈值时、VREG5也被禁用。 因此、我必须添加一个外部 LDO 才能使设计按预期工作。

    感谢您的支持。