This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050EVM-561:10.8V 电池连接

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34110, BQ34Z100-G1, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655378/bq4050evm-561-10-8v-battery-connection

器件型号:BQ4050EVM-561
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ34110BQ34Z100-G1GPCCEDV

尊敬的同事:

我有3节锂离子电池、我想使用 BQ40Z50-561对其进行充电/监控。 由于电池仅采用 V+(9-12.7)、V-和3条 SMB 线路进行封装、因此我应该如何连接/配置  电路板以使其能够与 Battery Management Studio 正常配合使用? 我将电池 V+连接到3P、V-连接到1N、并将3p 和4p 短接、将 PACK+/-连接到15V 电源。 安装所有驱动程序后、Battery Management Studio 似乎与电路板通信、但我看不到任何充电在进行、电源持续显示0电流、3P 和1N 之间的电压为2.7V。 我是否应该在1p/1n 和2p/2n 之间添加电阻器?

非常感谢、

Ziwen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ziwen、

    图2. EVM 用户指南中的说明了如何将1-4节电池与 EVM 连接。 请参阅图2。 《用户指南》第4页上的"电池连接配置"、网址 为:http://www.ti.com/lit/sluuav7

    对于3S 配置、请在(1N、1P)、(1P、2P)和(2P、3P)之间填充您的电池。 短接(3P、4P)、带一根电线。

    如果您将电阻梯和电源用作"电池仿真器"、请在上述和图2中所述的端子块连接之间填充1K 电阻器和一根导线。

    如果您遇到其他问题、请告诉我!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Bryan

    非常感谢您的快速响应。  

    我的电池是一个封装电池、只有 V+=11V 和 V-=接地。 其他3个可用引脚用于电池的 SMBus、我已将其断开与 BQ40Z50EVM 的连接。 在随附的图片中、您将看到我的连接和 BqStudio 显示(1.3.80)

    我使用的电阻为1.2k。 由于我无法访问这些单元格、我不得不将它们用作仿真器、我不确定这是否正常、请告知。

    如何开始充电和电量监测? 我按下了 WAKE 按钮、同时将 Sys Pres 接地、但不会充电。 电池是否可能过满、因为它超过10.8V?

    非常感谢您回答我的问题。


    Ziwen

    你好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ziwen、

    您的电池仿真器看起来很棒! 配置监测计时、电池仿真器会非常有用-您不必等待电池仿真器充电/放电(与电池不同)、只需打开电源上的转盘即可!

    感谢您提供的图片-它们非常有帮助。 在您的最终器件中、您是否会拆开电池组并单独连接电池? 否则、您可能需要一个自举电压表、例如 bq34z100-G1或 bq34110。

    请咨询电池组制造商-电池组内可能已经有电量监测计、或者至少有保护电路。

    您能否更详细地描述您的应用和用例?

    要设置监测计、您需要单步执行 TRM (非常大)。

    大致说来、您需要:
    1.设置 bqStudio 并连接到 EVM
    2.配置 Dataflash 参数
    3.按照 GPCCEDV 工具中的步骤操作,其中包括为电池运行6个不同的周期,并以特定格式将这6个日志提交给 GPCCEDV 工具。 然后、在电量监测计中设置由工具返回的 CEDV 参数。
    4.校准电量监测计
    5.运行学习周期。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ziwen、

    如果上述回答帮助解决了您的问题、请单击下面的"此解决了我的问题"按钮、以提高此回复对于可能有相同问题的其他人的查找能力。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler