This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40z60睡眠唤醒功能

Guru**** 2403825 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653932/bq40z60-sleep-wake-functionality

主题中讨论的其他器件:BQ40Z60BQ40Z50-R2

您好!

我在定制设计的电路中使用 BQ40z60芯片、我的问题是 LED 同时使用睡眠/唤醒功能。

如果芯片处于睡眠模式、并且我有一个瞬时开关在 SRN 和 SRP 上提供电流、则系统应唤醒。 如果开关是双刀双掷(DPDT)开关、并且开关的第二个极点被配置为同时操作芯片引脚15上的 LED 显示按钮(IO 配置->位6 [ESHUTBUT]->0)、那么按下时 LED 是否会像它们应该那样亮起?

或者、是否需要2个单独的 SPDT 开关、1个通过 SRN 和 SRP 提供电流、1个单独的开关、用于操作 LED 显示按钮以在按下时点亮 LED?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    我们必须研究这些问题... 但是…

    在您使用 bq40z60进行设计之前、我们希望确保您已考虑了所有选项以及使用此类紧密集成解决方案所面临的挑战。

    我们发现、许多使用 bq40z60的客户在设计电路板时遇到困难、无法通过 EMI 测试。 这是因为在布置包含开关模式器件的集成解决方案时、您的自由度有限。 在一个 IC 中集成充电、监测和保护功能听起来很有吸引力、实际上、通过使用单独的充电器和单独的监测计、您可以获得更大的灵活性、并且实际上可以更轻松地进行设计。 您不仅可以从更广泛的充电器和监测计中进行选择、还可以利用更新的技术和更新的固件。 分立式多节电池充电器的常见选择范围从具有 bq2417x 等集成 FET 的独立充电器或 bq2461x 等外部 FET (用于更高电流)到 bq2477x 等 SMBus/I2C 控制型充电器。 最新且最有趣的充电器是降压/升压充电器 bq2570x、它允许您获取任何电压输入并为任何电池电压堆栈充电、以及将该电池电压升压或降压至任何目标电压。 它非常适合 USB Type-C 和 USB-PD 应用。 在监测计侧、最常用的新型独立监测计是 bq40z50-R2、它具有最新的功能集和更广泛的安全和保护选项。

    当然,无论您选择哪种 IC,TI 都能为您提供支持,但请务必考虑您的所有选择,不要认为集成始终是最佳的。

    正确的方法是、ESHUTBUT 需要取消置位才能将引脚15用作 LED 显示按钮。 如 EVM 中所示、连接开关时、显示按钮应接地。

    有关 LED 配置数据闪存设置、另请参阅 TRM 的第6.2.6节。

    您的目标是在电路板上使用一个物理开关而不是两个物理开关?

    请发送您的原理图、以展示如何配置电路以跨 SRN 和 SRP 引脚施加电流、从而将器件从睡眠状态下拉。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    感谢 BQ40z60的推荐替代产品。 我将查看这些内容。

    是的、目标是如果有1个交换机执行该任务、则无需使用2个单独的交换机。

    遗憾的是、我目前无法分享原理图详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    有关此应用程序是否需要2个开关或1个 DPST 开关是否工作的任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    接线端子彼此独立、具有 DPST。 它实际上是两个具有单掷功能的开关。 它可能起作用,但将取决于执行情况。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    如果上述回答帮助解决了您的问题、请单击下面的"此解决了我的问题"按钮、以提高此回复对于可能有相同问题的其他人的查找能力。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler