This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:并行运行

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A, TPS24751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665577/tps25942a-parallel-operation

器件型号:TPS25942A
主题中讨论的其他器件:TPS24751

您好!

如果在诸如10A 的大电流流入负载时使用几个 TPS25942A 作为恒流源(电流限制:~10A)、您能告诉我推荐的原理图吗?
请将材料作为以下帖子提供给我。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    您能否分享系统要求。 我们有12A 器件 TPS24751 -请检查它是否适合您的应用。

    另一方面、可将两个 TPS25942A 器件并联以提供更高的电流支持。 考虑到电流限制不准确、两器件并联配置应能够安全地支持9.5A 电流。 相关原理图如下所示。

    e2e.ti.com/.../Circuit-Configuration-for-Parallel-Operation-of-two-eFuses_5F00_1.pdf

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh-San、

    感谢您的快速响应。

    遗憾的是、必须像恒流源一样将负载电流保持在10A、因此 TPS24751无法与故障计时器功能配合使用。
    如果故障计时器功能可以禁用、则可以使用 TPS24751。
    因此、我建议客户使用几个 TPS25942A。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rakesh:如果两个 IMON 引脚连接在一起并连接到一个电阻器、在这种情况下、电阻值为16、9k/2、那么两个电路之间的电流共享比(实际50/50)是否更加精确
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    根据 TPS25942A 器件的电流限制架构、将 ILIM 引脚连接在一起无助于提升电流共享性能。

    此致、
    Rakesh