This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:铅晶振电池 ID

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654910/bq34z100-g1-lead-crystal-battery-id

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

您好!

我正在寻找铅晶电池的化学 ID、 6-HCNFJ-7.2。

我们将在串联配置中使用其中的3个。 这样的电池的化学 ID 是否已经可用、我们是否需要向 TI 发送样片? 我们有可发送给 TI 的备用电池。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wesley、

    请使用 GPCCHEM 工具查找化学 ID 匹配项。 由于这些是铅晶振电池、如果成功使用该工具后没有匹配项、我们可能能够在 TI 对其进行表征。

    该工具可在以下位置找到: http://www.ti.com/tool/gpcchem
    该工具的用户指南可在以下位置找到: www.ti.com/.../slva725

    请注意:化学 ID 周期的说明包括典型锂离子电池剩余时间的估算。 铅酸或"铅晶"电池的休息时间可能更长。 在执行循环的下一步骤之前、电池必须完全静止。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wesley、

    如果上述回答帮助解决了您的问题、请单击下面的"此解决了我的问题"按钮、以提高此回复对于可能有相同问题的其他人的查找能力。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler