This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:化学 ID

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ35100EVM-795

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654690/bq35100-chemid

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

 Chem ID:Chem ID 是否只能由 bqStudio 设置? 有关此过程的文档似乎非常少。 如果无法通过主机处理器对 Chem ID 进行编程、是否设置了用于监控单 节19Ah Li-SOCl2电池的默认 Chem ID?

 

在 PC 上运行某个程序的最简单方法是什么? 我们似乎需要以下设置:  

    • EV2400或 EV2300 (一个对另一个有好处?)
    • BQ35100EVM-795

谢谢- Diane  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Diane:

    bqStudio 是设置 ChemID 和创建监测文件的首选方法。

    对于设置、您是正确的。

    1台 PC、1台 EV2300/EV2400和1个 EVM。

    EV2300包含上拉电阻器、而 EV2400不包含上拉电阻器。 EV2400是最新、最出色的产品。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Diane
    是的、bqstudio 是对 chem id 进行编程的唯一方法。
    -ev2400更好。 驱动程序会自动安装。
    -是的,这就是设置。 请参阅 EVM 用户指南以了解进一步的设置说明。

    默认化学 ID 将适用于电池。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Diane:

    如果上述回答帮助解决了您的问题、请单击下面的"此解决了我的问题"按钮、以提高此回复对于可能有相同问题的其他人的查找能力。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler