This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我正在寻找一个与 LTC4418相似的优先级电源路径控制器

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A, LM5050-1, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662629/i-am-looking-for-a-prioritized-power-path-controller-similar-to-ltc4418

主题中讨论的其他器件:TPS25942ALM5050-1LM5060

您好!

我正在寻找一种与线性技术的 LTC4418类似的优先级电源路径控制器。

  • 该电路具有两个独立且不同的电压输入、例如 V1 = 32和 V2 = 36。
  • 如果电压在设定的范围内(例如30V - 34V)、电路将 V1优先。   
  • 如果超出范围、则应切换到 V2 (假设 V2在范围内)。  
  • 当 V1回到范围内时、它应切换回 V1。

电路必须能够承受38V - 40V 电压

感谢你的帮助、

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:  

    欢迎使用 E2E! 感谢您提出问题。

    请查看此 应用手册。 第14页包含一个支持这个高压运行的配置。 您可以在此配置中设置欠压和过压阈值、无缝切换以及控制压摆率。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复。 这看起来很有希望! 明天早上,我将在我的电脑上好好地看一下,因为我现在正在移动设备上。

    我会回来评论。

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我所需的电压下、电流似乎限制为2A。 我忘了说我在32V 时需要200W -因此这大约是6A...

    有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick、您好。您可能正在为该高功率应用寻找 OR-ing FET 控制器。 我已经在我们团队的另一位成员中找到了这个问题。

    谢谢、
    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    感谢你的答复。 遗憾的是(除非我错了)对较高电压进行 OR 运算是一个输出。 在本例中、我的主电源为32V、而辅助电源为36V。

    你怎么看?

    谢谢、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    根据 OR-ing 配置、即使电压电平不同、您仍能够在电源之间切换。 我们负责 OR-ing FET 控制器的应用工程师目前正在出差、但他将在接下来的几天内做出响应。

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我期待听到他的回复。

    此致、

    Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还在寻找 类似 LTC4418的优先级电源路径控制器。 我们的要求是~10A、以上共享应用手册中建议的器件将不起作用。

    请分享一些支持8A 持续电流和10A 峰值电流的合适器件。

    我们已经在 REVA 设计中使用了 tps25942a、其工作电流高达5A、但唯一的限制是它不支持我们的电流要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于具有 双芯片解决方案的>6A 优先级电源多路复用器:LM5050-1和 LM5060是一个不错的选择。

    电源多路复用器设计总共需要2个 LM5050-1和1个 LM5060。

    此致、
    Kari。