This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:稳压器的10.9VDC 输出、遵循以下参考设计...?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666530/tps63070-10-9vdc-output-from-regulator-following-reference-design

器件型号:TPS63070

我意识到 TI 制造的组件非常出色、但如果我认为这一点*也很出色、您必须原谅我...

我从 WebBench 重新实施了一个参考设计;然而...稳压器芯片的输出电压为10.9伏...! 一个良好、稳定的1.4A;芯片看起来根本没有损坏、并且运行非常一致...但我真正需要的是3.3VDC。

我可以提供我创建的设计以及原理图、但我保证我会忠实地重新创建它。 SMT 焊接也是正确的。 我用同一个板做了另一个组装、我一直遇到同样的问题:当这些芯片上电时、它们的电压超过10伏。

有什么想法吗?

这是原理图。 它来自 WebBench 计算器;我的组件值如下所示:

Schematic for TPS63070

我注意到、原理图中为3.3V 选择的值与数据表中显示的值不同、因为生成该电压需要这些值;分压器设置是否敏感?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    欢迎来到论坛!
    您能否发布电路板的原理图和布局? 请在发布设计时总结您的设计规格。
    同时、您是否尝试在 TPS63070 EVM 上执行相同的测量? 如果没有,我强烈建议这样做。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它直接位于产品页面上的 WebBench 工具:

    Schematic for TPS63070

    原理图也是;我从 WebBench One 开始:

    Board view for TPS63070

    所有组件值均如原理图中所示。 不过、这些与数据表本身冲突。 我想知道分压器值是否如此敏感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种行为在我看来绝对不会预料到、在8.4.8节中、过压保护功能正在起作用(我猜是这样)。 数据表。
    我需要您的顶层和底层布局(尽管它与 WebBench 完全相同)来帮助您进一步。

    您能否排除 FB 未损坏或焊接不好?
    另外、您能否回答以下两点:
    请在发布设计时总结您的设计规格。
    2.同时、您是否尝试在 TPS63070 EVM 上执行相同的测量? 如果没有,我强烈建议这样做。 "

    此处不应出现使用较低电阻分压器的 BTW 问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rich、
    我既没有从私人消息也没有在论坛上听到您的反馈、我想知道您是否能够解决这个问题?