This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:待机电流

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664335/tps65381a-q1-standby-current

器件型号:TPS65381A-Q1

您好!

当 IGN 引脚为0V 时、我的客户确认 VBATP 引脚的输入电流值。
请参阅随附的第1页文件。
在 IGN-OFF 之后、VBATP 引脚的输入电流会发生变化。
时间单位为秒。

我确认了客户电路和输出波形。
请参阅所附文件第2、3页。
我认为客户电路板上的 TPS65381A-Q1处于待机状态、不存在电流导通电路。
可以确认测试板、对吗?

e2e.ti.com/.../TPS65381A_2D00_Q1.pptx

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shimizu-san、您好、

     

    我不确定我是否完全理解了这个问题、但当我们执行此测试时、它在任何温度之后处于稳定状态、输出电容器上的输入电压和电荷已稳定、其中待机模式(禁用所有稳压器输出)下的电流消耗和 IGN = 0V、 CANWU = 0V、5.8V≤VBAT≤20V (TJ < 85°C)或5.8V≤VBAT≤14V (TJ = 125°C)   当器件在待机状态下稳定至稳定状态时、客户应用可能会在其他器件引脚上保留其他电压或电容器充电、或者其他略微变化的条件。 因此、在特定用例条件下器件达到稳定状态之前、电源电流可能会略有变化。

     

    希望这有助于回答这个问题。 如果您需要进一步的帮助、请告诉我。  

     

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott - San、

    感谢您的支持。
    您的测试是否长时间? 在客户检查中从 IGN_OFF 开始67秒后出现此问题。

    此致、
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimizu-san、您好、

    我们的测试是在短时间范围和稳定状态下进行的。 待机电流是一个典型值范围、具有长期稳定状态的理念、因为在模块处于关闭状态的低功耗模式下、仅查找唤醒信号时、长期平均电流是电流消耗的相关概念。 此值在推荐部分中、但会因客户应用电路以及随时间推移的任何瞬态温度、电压、放电或负载而变化。

    此致、
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott - San、

    问题是待机模式(禁用所有稳压器输出)下的电流消耗超过75uA。
    数据表中介绍了75uA 的电流。 该值是待机模式下的最大电流消耗值。
    客户电流消耗的测量非常简单。
    条件是"IGN = 0V、CANWU = 0V、5.8V? VBAT? 20V、TJ < 85°C"。
    但电流超过75uA。

    可以再想一想这个问题吗?
    我们请求 TI 在长帧内测量待机模式下的电流消耗。

    此致、
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shimizu-san、您好、

    我在这里的工作台上测试了几个单元、其中一个单元具有类似时序的类似行为、第二个单元在    几秒钟后具有不断增加的电流脉冲(待机电流增加和减少)、并且在上升和下降过程中要快得多。  这种行为 可能是 由于器件中的寄生放电路径非常弱。  这是第一次报告或看到这种情况。  我们将考虑如何通过数据表更新来解决这一问题、但我要再次强调、获取此信息的背景是长期直流平均电流消耗、而不是相对较短的峰值电流。

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott - San、

    感谢你的答复。

    可以向我发送有关此问题的文档吗?
    我必须向客户解释此问题的机制。
    我的电子邮件地址是 m-shimizu@fujiele.co.jp。

    此致、
    Shimizu