This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:器件标识代码

Guru**** 2582035 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653836/bq34z100-part-marking-codes

器件型号:BQ34Z100

您好!

我正在寻求有关器件型号 BQ34Z100的器件标识指示的建议。  下面是一个客户示例。

 

 34Z100

33k G4

D85Y

 

客户知道 BQ34Z100现在是 NRND;他们正在迁移到 BQ34Z100-G1、但也会处理一些器件故障、并希望了解这些代码(第2行和第3行)的含义。  您能解释一下吗?

感谢你的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    这些标记用于器件可追溯性。

    此外、G4表示器件使用符合 RoHS 标准的模压混合物。

    请告诉我、切换到 BQ34z100-G1是否解决了该问题。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bryan、
    感谢您的回复-您能指定"33K"和"D85Y"代码的含义吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我无法发布该信息、但是、这些值用于器件可追溯性。

    您能否更详细地解释这些器件的问题是什么? 是否也有其他迹线标记部件或仅这些器件出现问题?

    客户是否能够成功切换到 G1版本、如果是、问题是否已以这种方式得到解决?

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    如果上述回答帮助解决了您的问题、请单击下面的"此解决了我的问题"按钮、以提高此回复对于可能有相同问题的其他人的查找能力。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler