This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:运行期间的电流消耗

Guru**** 2586085 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666046/bq25703a-current-consumption-during-operation

器件型号:BQ25703A

你(们)好

我们可以从数据表中看到静态电流。

是否可以估算运行期间的电流消耗?

或者、仅考虑静态电流来估算运行电流消耗是否合理?

贝斯特塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据 FET 的 Qg 和频率、我们可以估算静态电流。
    此外、在 EVM VBUS 引脚上可以使用1欧姆串联电阻器来测量 VBus 电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang5577

    感谢你的答复。

    我们需要确认单个 bq25703A 本身的功耗。
    请告诉我以下估计是否正确?

    1。
    Pgate = Fsw x Qg x Vcc
    (fsw:PWM 开关频率、Qg:取决于 FET、Vcc:VREGN = 6V (来自数据表)

    正确吗?

    2.
    请告诉我、我们是否应该考虑 bq25703A 中的任何其他功耗?
    例如、IC 内部控制逻辑的功耗如何?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们可能需要使 Pgate 值加倍、因为 HIFET 的栅极驱动器功耗也由 REGN 通过 BTST 电荷泵提供。
    2.在得到 Pgate 后、为 IC 控制逻辑功耗增加1mA 或2mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang5577

    感谢你的答复。

    >2. 在我们获得 Pgate 后、为 IC 控制逻辑功耗添加1mA 或2mA。
    谢谢你。 我们指的是1mA 或2mA。
    我们可以为内部控制逻辑参考什么电压来计算功耗?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个数据表、当仅使用电池在性能模式下充电(REGN 处于开启状态)时、静态电流约为1mA。 因此、内部电路电流消耗处于该水平。
    如果您不想计算、可以将 FET 更改为 EVM 上的 FET、并测量 VBUS 串联电阻压降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang5577

    感谢你的答复。

    贝斯特雷加兹