This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:支持 PEC 的替代产品?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A, BQ24765, BQ25708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664539/bq24725a-pec-capable-alternative

器件型号:BQ24725A
主题中讨论的其他器件: bq20z65-R1bq20z65bq20z60-R1BQ24765BQ25708

我使用的是基于 bq20z65-R1的电池、该电池为充电电流/电压广播启用了 PEC。  遗憾的是、这与我系统中当前采用的 bq24725A 充电控制器不兼容。  电池制造商不愿意为我们禁用 PEC (为什么这个选项被埋在闪存的私钥保护区域中而不是暴露给终端用户是我自己的事)、我想使用广播功能在没有处理器干预的情况下启用充电。  我只能选择用另一个器件替换 bq24725A。   

哪个部件与 bq24725A (在应用方面)最相似、但也支持 PEC?   

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的所有充电器都不支持 PEC。  PEC 可能会增加客户的成本、而大多数客户不会使用它。

    bq20z65可禁用 PEC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是令人吃惊的。 让我用另一种方式来表述这个问题- TI 是否有任何充电器会完全忽略 PEC 字节? bq24725A 的问题是、如果它看到 PEC 广播、它会将其视为无效并立即停止充电。

    是否可以在不访问 DataFlash 所需的 unseal 密钥的情况下禁用 bq20z65上的 PEC? 我不是电池的 OEM、也无法访问 DataFlash 的密封部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    到目前为止、所有 TI 充电器 SMBus 都遵循相同的协议。 如果 bq24725A 立即停止充电、我认为其他 SMBus 充电器的运行方式相同。
    我熟悉 bq20z65。 您是否会在监测计论坛上开始新的 e2e 主题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然- e2e.ti.com/.../664625
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照一周前的要求创建了该主题、您能回复吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到这篇文章是在 Bryan 上签字的。 您能否在监测计论坛中创建新帖子以获取 bq20z65-R1的支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    有关 bq20z65-R1、请参阅技术参考手册中的第2.5.1节、第2.11.2节、第2.11.4节和第 C.7.1.2节、网址为 :www.ti.com/.../sluu386.pdf

    bq20z65-R1可以在有无 PEC 的情况下发送/接收数据。 如果主机不支持 PEC、则 HPE 位应设置为0 (默认值)。

    bq20z60-R1/bq20z65-R1可将消息广播到智能电池充电器和智能电池主机。 这可以通过[BCast]位启用。

    在主控模式下、用于到充电器的警报传输的 PEC 字节可通过[CPE]位启用。

    在主模式下、用于到智能电池主机的警报传输的 PEC 字节和用于接收从模式下所有源的通信的 PEC 字节可以通过[HPE]位启用。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、他验证了我已经想到的-除非您有权访问 DataFlash、否则无法禁用 PEC 字节。 Sine I 不是 OEM、我没有访问权限、使用 bq20z65-R1 (启用了 PEC)的电池不能与 BQ24725A 一起使用、除非所有广播都关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您必须从 OEM 处获取该密钥、或要求他们使用您自己的密钥向您发送器件、或者在非密封状态下使用您自己的密钥将器件密封在生产线上。 这不是私有变量、而是客户可修改的变量。 在这种情况下、这似乎是 OEM。

    您可以尝试使用默认的 UnSealKey (0x3412和0x7856)、如 TRM 的 B.16节所述。  OEM 可能已将器件保留为您的生产线的默认状态?


    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们可以再次访问我的措辞问题吗?

    哪些充电器虽然不支持 PEC、但能够忽略该字节?

    我知道您回答说、您认为他们的行为都是一样的、但电池的 OEM 表示、他们在客户报告电池正常工作后使用 bq24765 EVM 测试了他们的电池、 并且能够确认它实际上处理了 PEC 字节。

    这个特定的充电器不是我可以在设计中使用的、但我对较新的 bq25708感兴趣、并想知道它的行为是否类似。

    如果某些模块具有 PEC 耐受性、是否有办法让某人对其进行测试或以其他方式进行确认?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将电池组(PEC 的广播模式)发送给我吗? 我可以使用 bq25708进行验证。
    或者、您可以订购 bq25700AEVM 并在您身边进行验证吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我很乐意发送我们使用的其中一个包。 您的电子邮件地址是什么、这样我们就可以解决物流问题?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发送电子邮件至 wang-li@ti.com、我将为您提供联系地址。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用该电池组对 bq257xx 进行测试后、bq257xx 可在启用 PEC 的情况下使用 TI 监测计的广播模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的测试!