This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:使用此器件时、-40C 时的典型和最大误差是多少?

Guru**** 2402485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654586/bq34z100-g1-what-are-typical-and-max-error-at--40c-using-this-part

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

只是在寻找估计值。 数据表中的值为1%、但-40C 是边界的边缘。

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    对于 MaxError 参数,MaxError()(0x03)将返回1%到100%之间的预期误差幅度。 该值根据事件进行更新。 在上次 Qmax 更新后、CC (循环计数)的每次增量都将递增0.05%。

    完全复位会将 MaxError()设置为100%。 其他事件(如 Qmax 更新、RA 表更新等)将影响 MaxError()的值。

    有关更多信息、请参阅第7.3.1.4节。 电压范围。

    如果您参考的是另一个最大误差、请指明您所参考的器件的图/部分。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我正在寻找更多有关-40°C 温度下电量监测计的估算值。
    SOC 的如此%的误差。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    准确度将取决于监测算法和化学 ID。 它的电量计算法精度为1%、但我们的大多数化学 ID 都在0°C 至50°C 的温度范围内。 对于-40C 运行、需要进行一些额外的工作来提高精度、这称为 RbTweak。

    http://www.ti.com/tool/GPCRB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    如果上述回答帮助解决了您的问题、请单击下面的"此解决了我的问题"按钮、以提高此回复对于可能有相同问题的其他人的查找能力。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler