This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:在放电学习周期中失败

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654389/bq34z100-g1-failed-in-discharging-learning-cycle

器件型号:BQ34Z100-G1

大家好、我使用 的 BQ34Z100-G1 采用电池 ICR18650-26F 规格:

标称电压:3.7V

2.并联4节电池

3.电池容量:2600mAh

电量监测计设置为:

1、设计电容=6240 (电池容量的60%)

2. CC 阈值=5616 ( 设计电容的90%)

3.设计能量=2309.

4.能量比例=10.

5.电池端接电压=3400

但是、在完全放电后、它不会将学习状态更新为6 (放电电流大约为500mA)。

感谢你的帮助。

e2e.ti.com/.../0104.log

e2e.ti.com/.../0105.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、K L、

    上面的一些值会显示为 off。

    bq34z100-G1的大多数监测计设置都是从1s 角度进行的。

    使用1s4p 电池组时、设计能量=设计容量*设计电压/能量标度= 10400 * 3.7/10 = 3848

    其中设计容量= 1s 电池容量*并联电芯数= 2600 * 4 = 10400

    CC 阈值通常设置为设计容量的90%。 CC 阈值= 0.9 *设计容量= 0.9* 10400 = 9360

    在对数中、电压仅与最大值相差718mV。 对于使用锂离子电池的学习周期、请确保完全放电。 需要设置90%。

    请按照数据表第8节中的步骤修改电量监测计设置、并针对您的学习周期执行以下步骤:

    在满足锥形电流后、将 FC 设置%参数设置更改为-1以设置 FC 标志。

    这次使用这个修改的序列来允许更多的休息时间。

    1.排空

    2.等待 OCVTAKEN 标志变为红色。 让我们休息至少1小时。  

    3.发送它使能命令以设置 DOD0参考点。

    4.以 C/5的速率充电至满电量。 (FC 位设置。)  

    5.等待 OCVTAKEN 标志变为红色。 您应该会看到、在学习 Qmax 后、VOK 变为绿色。 您应该会看到更新状态更改为05。 让我们休息至少2小时。

    6.以 C/8速率放电至端电压。

    7.等待 OCVTAKEN 标志变为红色。 在休息时间内、您应该会看到将"更新状态"更改为06。 让它至少休息2小时。  


    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、K L、

    如果上述回答帮助解决了您的问题、请单击下面的"此解决了我的问题"按钮、以提高此回复对于可能有相同问题的其他人的查找能力。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler