This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:BQ25898D DSEL 状态引脚更改详细计时

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666962/bq25898d-bq25898d-dsel-status-pin-change-detail-timing

器件型号:BQ25898D

你(们)好  

我们使用 BQ25898D 开始应用设计、适用于带 USB 开关的充电器块。  

但是、我们必须需要这些有关 MCU 软件制作的规范、其中包含 USB 通信时序。

您能告诉我们这个 DSEL 计时吗?

[问题]   

1)    当 VBUS 在上电时、DSEL 从低电平变为高电平需要多长时间。

   *我们想知道  DSEL  低 电平-> 高 电平时间或规格。  

2) 2)    USB D+ D-源检测时间与 DSEL 有多长时间?  

   *我们想知道 DSEL 引脚状态输出规格下的 USB D+ D-检测时间。  

3) 3)  USB 检测时、DSEL 引脚状态从高电平变为低电平需要多长时间?  

  *我们想知道 DSEL 高电平->低电平时间或规格。

谢谢、尊重

贾斯珀 ( Sugimoto)   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DSEL 引脚 指示 bq25898D 检测是否正在进行。 一旦输入源检测完成或 开始、 DSEL 引脚 立即驱动为低电平或高电平。

    D+ D-检测时间取决于输入源 类型。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,宁

    非常感谢这次重播。

    我理解这个。

    关于这个、

    > D+ D-检测时间取决于输入源类型。

    您能不能告诉我们器件最坏情况下的检测时间?
    您是否具有 BQ25898D 的检测时间数据?

    注意事项
    贾斯珀(Sugimoto)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HVDCP 检测所需的时间最长(最长3秒)。 是的、我们有检测数据。 请提供您的电子邮件地址、我们将发送给您。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, 宁  

    非常感谢。  

    这是我的地址 munekazu_sugimoto@marubun.co.jp

    注意事项  

     贾斯珀 ( Sugimoto)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已通过电子邮件将数据发送给您。 谢谢!