This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:GPCCHEM 和 EVM

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60EVM-578, GPCCHEM, BQSTUDIO, BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653300/bq40z60-gpcchem-and-evm

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: GPCCHEMBQSTUDIO

我正在使用 BQ40Z60进行3S 设计。 我已经使用 BQ40z60EVM-578测试了基本充电/放电/安全期货。 现在、我想确定我的电池(10440锂离子)的化学成分。 我可以使用 EVM 和 bqStudio 执行此操作吗? 我找到了 GPCCHEM 工具、但我找不到手册中提到的 GPC 打包器工具?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allard、

    bqStudio 可用于创建日志。 请配置器件、然后在寄存器屏幕上单击"开始日志"以开始记录。 按照 GPCCHEM 用户手册 :www.ti.com/.../slva725.pdf 中概述的步骤 、使用电源、电子负载和监测计 EVM 手动对电池进行正确充电/放电。

    要创建软件包、请按照 GPCCHEM 用户手册 中的步骤操作:www.ti.com/.../slva725.pdf
    -将您的数据日志文件正确命名为 roomtemp_rel_dis_rel.csv
    -创建配置文件并将其正确命名为 config.txt

    配置文件的典型设置为:
    ProcessingType=2.
    NumCellSeries=1
    ElapsedTimeColumn=0
    VoltageColumn=1
    CurrentColumn=2
    TemperatureColumn=3.

    按照 GPCCHEM 用户手册中的说明创建 zip 存档文件、并将存档文件上载到以下位置 :www.ti.com/.../gpcUpload.tsp

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allard、

    如果上述回答帮助解决了您的问题、请单击下面的"此解决了我的问题"按钮、以提高此回复对于可能有相同问题的其他人的查找能力。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler