This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:电路板上的 UCD9248控制器有问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: PTD08D210W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667115/ucd9248-problem-with-ucd9248-controller-on-my-board

器件型号:UCD9248
主题中讨论的其他器件:PTD08D210W

我使用 TI 的软件 Fusion Digital Power Designer 来配置 UCD9248。 我的硬件原理图 与 Xinlinx 的 KC705板相同、并通过此链接通过 XML 文件进行编程

https://www.xilinx.com/support/answers/56811.html

但我有一个问题:

我的电路板不稳定、大约1小时后、一些导轨会下降、占空比不稳定。您可以在随附的图片中看到

有人可以帮我解决哪个部分有问题???

谢谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    环路设计可能会略微稳定。 您可以转至 Fusion Digital Power 设计器的"设计"部分、将补偿模式从"自动调优"更改为"手动"。 然后、您可以手动调整 K、Q、FZ (复数零模式)或 K、Fz1、Fz2 (实数零模式)以稳定环路。  

    作为一般指南、您可以将 Fz2置于 LC 谐振频率、将 Fz1置于半 LC 谐振频率、然后调整 K 值。

    此致、

    Zhiyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    首先感谢您的关注
    但我还有另一个问题
    我需要1.8V 10A、其中 PTD08D210W 处于输出状态。
    那么,我如何计算 k、fz1和 fz2,是否有任何公式?
    温度是否会对我的问题产生影响? 如果是、为什么?



    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从 PTD8D210W 数据表第12页获取 L 和 C 值。 总 C 是模块中的电容和电路板上的电容。

    LC 谐振频率为1/sqrt (2pi*lc),单位为 Hz。  

    温度可能会影响稳定性、因为输出电容值可能在整个温度范围内发生变化。 反馈环路设计应具有足够的裕度、以便在不同温度下保持稳定。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我的问题已经解决了

    感谢您的关注

    此致