This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:在学习周期中失败

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653168/bq34z100-g1-failed-in-learning-cycle

器件型号:BQ34Z100-G1

大家好、我使用的 BQ34Z100-G1采用电池 ICR18650-26F 规格:

标称电压:3.7V

2. 1节电池

3.电池容量:2600mAh

但充电后、它不会将学习状态更新为5。

感谢你的帮助。

e2e.ti.com/.../20171229.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、K L、

    为了使器件在充电后变为记忆状态5、必须更新 Qmax。 查看日志后、似乎有两个部分充电事件、没有放电事件。

    要更新记忆状态、请确保您已为电池充满电、然后以 C/10速率执行完全放电。

    有关执行优化周期的更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../slua334b.pdf

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、K L、

    如果上述回答帮助解决了您的问题、请单击下面的"此解决了我的问题"按钮、以提高此回复对于可能有相同问题的其他人的查找能力。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler