This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:从短路限制恢复运行

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666972/bq24160-recovery-operation-from-short-circuit-limit

器件型号:BQ24160

尊敬的所有人:

您能否告诉我在恢复时间后自动从短路限制恢复的优势点?

我认为、在短接被移除之前、保持停止是更安全的。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    山本-圣、您好!

    充电器本身无法知道短路何时被移除。 因此、"断续"模式用于检测短路移除和重启调节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff、

    感谢您的回答。 我已经了解了断续模式的作用。

    顺便说一下、我的客户在下面说过、
    "如果短路仍然存在、是否发生过热问题或任何故障?"。

    您对此有何看法?

    我认为热量问题无关紧要、因为抗尖峰脉冲时间很短。
    另一方面、会发生一些故障问题、因为 IC 继续承受电流应力。
    我会建议它们通过其他电路停止电流路径。
    我的想法是正确的吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TI 团队、

    请回复我的帖子?
    我想知道如何解决连续短路情况、因为我认为该 IC 会因短路应力而损坏。
    或者...我不需要考虑解决这个问题吗? 不连续短路会给 IC 带来问题吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    短路保护的脉冲持续时间和频率旨在防止对 IC 器件和热量造成过应力。