This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:BQ33100电容测量

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653950/bq33100-bq33100-capacitance-measurement

器件型号:BQ33100
主题中讨论的其他器件: EV2400

大家好。

我一直在从 BQ33100进行电容测量、我似乎总是得到相同的答案。  我一定会做错事。

本手册介绍了以下固件过程

8.5.2.2.8电容(0x10)
此读或写字函数返回预测值的无符号整数值、范围为0至65535
超级电容器组中的满充电电容。 此值用 F 表示
表51. 电容
SBS CMD 0x10
模式 R/W

名称电容

设置无符号整数的格式

以字节 2为单位的大小

最小值0

最大值65534

默认值—  

单元 F

我相信、设计中有6/5法拉。  我得到的答案始终是13 (0x000D)。  这在大量电路板上是一致的。  我觉得自己一定会做些错误的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Doc3.docx     在 docx 文件中提供了 I2C 事务的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    存储在 InitialCapacitance 中的值是多少? 该值是否与电容值相同?

    在读取电容之前、bq33100是否执行了学习过程?

    器件是在正常模式还是堆栈模式下运行?

    请为超级电容器完全充电、并确保 V learn max 和 V CHG Max 设置为电容器制造商指定的最大充电电压。

    器件复位时、bq33100估算初始电容、但是、为了提高电容和 RSOC 的精度、需要学习超级电容电容。

    接下来、请执行合格的电容学习。 当器件处于非密封模式时、学习频率设置为每10分钟一次。 为避免等待、请尝试发出 ManufacturerAccess learn 命令。

    当合格电容学习周期开始时、器件将设置 CL = 1并清除运行状态中的 LPASS。 当发生合格的学习时、LPASS 将被置为有效。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。 那么、有几件事

    操作 Cfg -看起来它包含在闪存中。  我们没有闪存内容源、也没有查看闪存内容所需的工具。  我们只有一个二进制文件、我们将其加载到 BQ33100闪存中。  我不确定我是否可以在不拆卸闪存或获取工具的情况下轻松回答您有关配置操作的问题。  该工具是否易于获取、是否可以反汇编我们拥有的二进制文件?  我可以通过私人电子邮件向您发送二进制文件、以便识别它。

    InitialCapacitance -也在闪存中。

    操作 Cfg -虽然我尚未观察到其值、但根据我的原理图、手册中的以下陈述是正确的。

    处于堆栈模式时(运行配置[堆栈]=1)、VC1必须连接到 VC2、VC3必须连接到 VC4。
    此外、必须使用在电容器阵列的顶部和底部之间连接一个2分频电阻分压器
    VC1、2是顶部、VC3、4是中间、VSS 是底部。 在该配置中、引脚 VC5和
    VC5BAL 未使用、必须连接到 VSS。

    我相信每分钟都会进行一次学习;我们从 BQ33100获取的 ESR 值会按该速度变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我对迟迟不作出答复表示歉意。

    要检查监视器的参数、请将 EV2400连接到您的定制板。

    EVSW + EV2400将能够与 bq33100在您的通信线路上进行通信、并允许您实时查看此数据、还可以导出监测计设置的.SENC 文件。

    请告诉我、如果您不能执行这些步骤、是否有任何问题或困难。 如果是、我们将找到另一种方法。

    此致、
    Bryan Kahler