This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED171596A:当我们设置 ILED =10uA 时、LED171596A 是否正常工作?

Guru**** 2560410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664061/led171596a-could-led171596a-normal-work-when-we-setting-iled-10ua

器件型号:LED171596A

很抱歉打扰到。

作为标题、客户希望根据此条件设置 ILED = 10uA、LED171596A 是否可以正常工作?  

另一个问题、最小线圈值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    LED171596A 在这种低负载条件下的性能并不理想。

    ISET = 10uA 是指峰值电流吗? 即使用 RISET 设置的电流? 或 PWM 为100%时每个 LED 的平均电流? 这2个定义之间的差异是4倍。

    我也很好奇、您的目标应用是什么类型? 10uA 时 LED 甚至可能不会亮起。

    此致
    H L
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、HL:

    很抱歉因为农历新年假期而迟到的回复。

    我认为客户需要平均电流= 10uA 而非峰值电流。

    根据平均电流、40uA 峰值电流通常可以在 LED171596上工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道应用的用途是什么、因此我将根据 LED 应用进行答复、我假设在 LED71596A 上有96个 LED。

    如果这正是客户的需求、可以通过几种方法为每个 LED 实现10uA 的平均电流。

    1、将峰值电流(ISET)设置 为10mA、将主亮度设置为最大值(0x1FF);对于每个 LED、将 PWM 设置为最大值(0x1FF)、并将电流设置为0x001。 在此设置下、平均电流为10mA/4/255 =~ 9.8uA。 在每个阶跃电流增量中、您将获得额外的9.8uA、直到每个 LED 的最大平均电流为2.5mA。 峰值电流约为39uA、每个 LED 的导通时间为25%、

    2.将峰值电流(ISET)设置为10mA、将主亮度设置为最大值(0x1FF);对于每个 LED、将 PWM 设置为最大值(0x2)、并将电流设置为最大值0xFF。 您将获得与案例1相同的平均电流、但本例中的峰值电流为10mA、导通时间约为0.1%

    情况1和情况2之间的差异是情况2使用 PWM 开关、而情况1使用100% PWM/。 如果精度更重要、则情况2将是更好的选择。 。

    在上述设置下、我观察到 EVM 上的光线非常弱、但我可以看到它。

    请注意、在第1种情况和第2种情况下、设置都达到最小值、 因此没有空间进行任何更低的调整。

    此致
    H L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您没有其他问题。 我将关闭此案例。

    谢谢你
    H L