This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:BQ34110

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO, EV2400, BQ34110EVM-796, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655258/bq34110evm-796-bq34110

器件型号:BQ34110EVM-796
主题中讨论的其他器件:BQ34110BQSTUDIOEV2400BQ34Z100-G1

我们购买了 EVM

2.现在似乎我们必须购买 TI 2300或2400 USB->I2C 接口才能使用评估软件

3问题-

(a)是否可以使用任何 USB->I2C 接口?  如果没有  

(B)我们如何获得最终应用、以便与最终产品中的 BQ34110进行通信。 ?  

如果不是、我们将不得不为每种最终产品购买您的接口、这会使水的价格点降低

此致

Hedley Davidson

首席执行官

Cynaps Technologies  

hedley@cynaps.co.za

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hedley、

    EV2300/EV2400允许您使用 bqStudio 与基于 Windows 的 PC 通信。

    在您的最终产品中、可以利用微控制器/主机处理器通过 I2C 与监测计通信。 EV2300/EV2400用于开发和配置电池电量监测计。 EVM 和 EV2300/EV2400不适用于最终产品。

    可以使用其他 USB -> I2C 接口、但不建议将其用于开发。 EV2300/EV2400 + bqStudio 提供了用于器件编程和记录的图形用户界面。

    bqStudio 可从以下位置下载: www.ti.com/.../bqstudio
    EV2400可在以下位置找到: http://www.ti.com/tool/EV2400
    BQ34110EVM-796包含一份用户指南、其中介绍了 bqStudio 和 EV2400与 bq34110EVM 的使用方法、该指南可在 http://www.ti.com/lit/sluubi 上找到

    这些工具将使您和您的工程师能够为您的应用配置和优化监测计。 配置和优化监测计后、可以使用这些工具创建黄金映像。 然后、该黄金映像可用于在生产中刷写监测计。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的全面答复并确认齿链主要是为了获取黄金映像,以便在 生产中加载到目标设备中。 我们将自行制作、因为 Mouser 将这些小 PCB 放入一个大盒子中、因此每块电路板的运费为65美元、而且电路板的价格也过高。 虽然在过去30年中,所有其他供应商的投入成本都很低,但 开发板的价格却很高,目标是销售芯片。 TI 似乎恰恰相反。 我不知道这是因为电池充电器和电量监测计体积小还是旧部件。

    在我们的用例中,带充电器和电量计的产品被夹在现场的现有电池上/改装到现场的现有电池上,因此,当我们只需要“典型”SLA 或锂离子电池的默认值时,它们在工厂中描述黄金映像的任何一点都是如此。

    ???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hedley、

    TI 的 EVM 旨在允许客户评估特定器件。 EVM 不用作产品中的"分线板"、而是用作客户在各种配置下评估器件的测试台。

    bq34110EVM-796支持高达5V 的单节电池配置和16V、32V 和48V 的多节电池配置、因此可以很容易地看到这种方法。

    虽然 TI 确实支持传统器件(不推荐在新设计中采用)、但 BQ34110不属于传统类别。

    对于多化合物系统侧或电池组侧绑带式监测计、建议在新设计中采用 BQ34110和 BQ34z100-G1。

    所有电池都不同-现有电池需要使用正确的化学 ID 或 CEDV 参数、并需要运行优化周期和学习周期、以确保电量监测时的精度最高、尤其是连接到与额定容量不匹配的旧电池时。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bryan  

    如果我理解正确-我们的附加模块包含 TI 充电器(BQ 24450)和充电器(BQ 34110) 由于必须先运行优化周期和学习周期,因此无法将后端 micro 和 comms 插入现场的现有电池,因此每个模块都与特定 SLA 电池"匹配"。 如果正确, 这意味着更换电池时必须重复优化和学习周期,这是现场的一个漫长过程。  

    我们安装了数千个支持"关键"系统的电池备份单元、其中我们保证终端用户99.9%的系统可用性、因此我们设计了一个模块来"插入"现有电池、以便它们具有指示电池状态和/或需要交换的实时 SNMP 陷阱 输出。  

    如果我对您的回答的理解正确,则上述部件将无法正常工作,那么 您能否为我们的用例建议备用部件,例如阻抗跟踪。  

    基本要求-一个充电插头和电量计,可贴附在现场的任何电池上,并向控制室提供反馈。 如果必须更换电池、则归档文件中的换出时间必须小于1分钟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hedley、

    如果从工厂中的全新电池单元开始、则可以使用"黄金映像"。 电路板可在出厂时进行"校准"。 首先、正确编程后、监测计将知道全新的健康电池的样子。

    运行学习周期将根据电量监测计的放电深度更新电池的阻抗值。

    为了获得最高精度、这将作为工厂中的有意充电/放电步骤单独完成、也可以作为"黄金映像"的一部分完成

    如果没有事先和事后的知识、任何制造商都无法让任何监测计完全表征未知状态下未知电池的参数。

    但是、监测计不断学习、并且也可能在电池充电/放电过程中自然更新。 根据现场过程和设备设计,使用 SNMP 陷阱,在现场快速安装后,此数据可能会报告回主基座。

    TRM ( http://www.ti.com/lit/sluubf7 )中的第2.11节“服务终止确定”可能对您的应用程序感兴趣。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢。

    我们的设备安装在许多国际机场,它们为电子门禁控制提供备用电源。 打开一扇门可能意味着300多个 PACS 无法登上平面,因此影响很大。 目前 SLA (12VDC 7AH)是涓流充电的,但在发生电源中断和车轮以大的方式脱落之前,我们不知道运行状况。 负载消耗~ 1.8安培。 主电源相当可靠、但每次发生事故时、客户都想知道为什么"当他们需要时、电池是扁平的? "

    基本上,由于我们不会为 uA 的电流和非常高的精度而进行刮擦,我认为我们可以在工厂使用典型的新电池校准电路板。 一旦安装在使用中的电池上、充电器会尽力充电至满状态、然后电量监测计会有一个起点、我们可以使用它来"偏移"出厂参数。


    此致\