This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:0V 电池充电功能、它是"可用"和哪个"可用"部件参考?

Guru**** 2560150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662114/bq2970-0v-battery-charge-function-which-is-available-and-which-anavailable-part-references

器件型号:BQ2970

您好!

可以在 BQ2970的数据表中看到禁止或允许0V 电池充电。 此外、我们还可以在同一数据表中看到此函数的"可用"和"不可用"字样。

我的问题是、BQ2970x 系列中的哪些基准具有0V 电池充电"可用"和"不可用"功能。 数据表中不清楚。   

实际上、一些电池保护 IC 制造商将芯片与0V 电池充电"可用"和0V 电池充电"不可用"分开、但德州仪器并非如此。  

提前感谢您。

此致、

Arnaud R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnaud、您好!

    从 DS 中可以看到、所有器件系列都具有零伏充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kang,

    感谢您的回答。

    如果提供0V 电池充电、当充电器连接到 PACK+和 PACK-时、COUT 引脚栅极驱动由 BAT 引脚电压固定(数据表、第9.4.6节)。 那么、选择 Vgs (th)大于允许的最低充电 Vbat 的 NMOS 是否足以抑制或不抑制充电?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您不希望在0V 充电期间禁止充电。 您需要确保电池达到足够高的电压以打开电荷泵
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、我希望确保在电池电压足够高时为其充电。
    那么,我是否可以为此选择合适的晶体管?
    此方法与电荷抑制功能有何区别?
    谢谢你。
    Arnaud
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arnaud、
    Hte 充电抑制功能可在0V 由于短路而充电时防止充电、而0V 充电则在0V 由自放电引起时防止充电。 这两种不同条件下的电压电平会有所不同。
    是的、您必须选择正确的晶体管。
    谢谢
    Onyx