This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426EVM-738:bqStudio 无法检测

Guru**** 2561790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27426, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666982/bq27426evm-738-bqstudio-unable-to-detect

器件型号:BQ27426EVM-738
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ27426EV2400

您好!

我使用 EV2400评估 BQ27426和 BQ27411模式。 但是、当我启动 bqStudio 软件时、我通常会获得目标选择向导(这意味着它无法自动检测器件)。 我尝试选择了要连接的器件、但这也不起作用。

我还尝试使用 bqStudio 的两个版本、但没有结果。

我说"经常"是因为它过去一直有效、而且每次我都遇到不能自动检测的问题。 但这次我似乎不能错过它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:
    如果您无法唤醒设备、则很遗憾它们已损坏。 VDD 引脚测量的电压是多少? 如果该引脚上没有1.8V 输出电压、则芯片可能损坏、需要更换。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经验证了输出电压、它确实提供1.8V 电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在您尝试启动该工具时、您可以通过屏幕发送 bqStudio 的照片吗? ev2400上还有什么固件版本? 您使用的是 bqStudio 的哪个版本? 您可以尝试从产品文件夹中获取不同的 bqStudio 版本吗?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经收到了原型板、可以与 BQ27426器件通信、因此我可以避免无法与评估套件通信的情况。

    我之前使用 BQ27411 BQ27441评估生成了一个黄金映像文件。 套件。 我可以将此黄金映像与 BQ27426搭配使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:
    不可以。 您必须为 bq27426生成新的黄金文件。
    谢谢
    Onyx