This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:高电流/大容量 LiFePO 电池组的奇怪平衡功能行为

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654790/bq40z50-r1-strange-balance-function-behavior-of-high-current-capacity-lifepo-battery-pack

器件型号:BQ40Z50-R1

您好!

我们在具有外部平衡选项的电池中使用 BQ40Z50-R1 (随附原理图)。

附加的 Excel 文件中所述的数据闪存中的平衡配置。

电池是120Ah LiFePO。 为了正确地进行容量计数,所有容量和电流相关寄存器均被“8”除以。 实际上、我忘记了"平衡时间"参数的更改、但在本例中、它只会导致更长的平衡时间。

我们正在使用执行黄金电池组容量和内部电阻学习的固件对电池进行编程。

电池在100% DOD 下至少执行4个初始充电/放电周期。

 

在300个周期的测试期间(我们目前处于开始阶段),我发现了与平衡相关的奇怪问题:

  1. 在 FCC 80%区域(10%-90%)执行的周期数。
  2. 在随附的日志文件中、您可以看到 Cell 1、3、4的 Qmax 值正在下降、这些 Cell 的平衡时间(CBTime)正在上升(最高为最大值)。

 

您能解释一下该算法的这种奇怪行为吗?

现在我们没有看到任何问题、因为我们没有达到电池的0%或100%、但我想知道配置是否有任何问题。

提前感谢您、

亚历山大

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/4403.balance.pdf/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/4377.Balance.xlsx/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/1830.300_5F00_Cycles_5F00_1.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    感谢您的日志。 还请提供 gg.csv 文件进行分析。

    谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、
    感谢您的快速回复。

    GG.CSV 包含专有信息、我无法按原样发布。
    您能告诉我分析需要哪些字段吗? 或者、我可以将其发送到您的电子邮件

    此致、
    亚历山大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    我已向您发送朋友请求。 请将文件发送给我。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler